This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:VIN-和 SW-引脚之间短路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536413/lmr33630-shortcircuit-between-vin--and-sw--pin

器件型号:LMR33630


工具/软件:

大家好:

使用 LMR33630ADDAR (HSOIC) 降压转换器(24V 输入转换到 5V 输出)时  、我面临一个问题:IC 是 立即被破坏 一旦施加输入电压、就会立即导致(SW 和 VIN 之间短路)。
有趣的是、同一个原理图在另一个项目/布局中工作正常、并且也与参考设计类似。

我到目前为止检查的内容:

  • 仔细审查了原理图和 BOM

  • FB 和 EN 引脚已正确连接(已在原理图和布局中确认)

  • PGND 和散热焊盘正确接地

  • 使用 33V 齐纳二极管保护输入(以钳制电压尖峰)

  • 无输出短路、无明显的装配问题

问题:

  • 我有没有看到过任何错误?

附件:
这是未正常工作的 PCB 的原理图

布局如下:

如果您需要更多信息、请随时提问!

任何反馈或体验都将非常感谢!

非常感谢、
Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题 Florian、

    我们的工程师会尽快回复您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    您能否确认、如果移除 IC、就会直接看到 SW 和 VIN 之间短路?

    从顶层来看、我没有看到原理图或布局中有任何错误。 您能否确认是否存在任何板级短路?

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    我们组装了 5 个电路板、对其中 3 个电路板进行了测试、所有电路板都在首次上电时烧录。 其他 2 个新电路板在 SW 和 VIN 之间没有短路、只有通电的电路板在 SW 和 VIN 之间短路。 我在其中一个损坏的电路板上拆焊了 LMR33630、无法测量 SW 和 VIN 焊盘之间的短路。 因此、很明显、IC 必须短接。  

    谢谢!

    此致、

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题、Florian。 我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    您对我的问题有任何更新吗?

    谢谢!

    此致、
    Florian Hieber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、

    我会在今天的一天结束之前回复您。  

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、  

    执行此测试时、您是否绘制了 VIN 波形在 C11 和 C15 电容器处的外观? 您能否在高带宽模式下探测波形?  

    我们需要检查 VIN 的尖峰大小(如果超过器件的最大限值,它可能会损坏器件)。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    我们刚刚注意到、热垫被阻焊层覆盖。 这可能是我们问题的根源。
    我们将尝试解决此问题并再次进行测试。 因此、请勿将该主题标记为已解决。

    我将返回给您并提供我们的结果。

    非常感谢您的帮助。

    你是个传奇!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Florian、请在获得结果后告诉我们。  

    此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    好消息:
    AGND 缺少焊盘确实是问题所在。  
    现在、我们只需更换故障封装。

    非常感谢您的时间和帮助。

    祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道 Florian。 谢谢你。