This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:逻辑阈值

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548180/tlv62565-logic-threshold

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件:TLV62569

工具/软件:

您好团队:

VIH 和 VIL 的逻辑阈值及其命名都是令人困惑的。 您能详细解释一下电路设计中的两种差异吗? 谢谢。  

TLV62569

TLV62565

 此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们已经指定了 TLV62569 上的阈值(器件级别)和 TLV62565 上 EN 引脚上的输入电压。   两种情况下器件的行为是相同的。

     如果输入电压高于 1.2V、但大多数器件(典型值) 已经在大约 0.95V 的略低电压下导通、则会启用所有器件。

    禁用也是如此:  

     如果输入电压低于 0.4V、所有器件都将被禁用、但大多数器件(典型值) 已经在大约 0.85V 的稍高电压下关断。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    SEPP