This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:原理图审阅

Guru**** 2867060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547597/tps1663-schematic-review

器件型号:TPS1663


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

您还能介绍一下一般电路吗?

上下文的系统详细信息

  • 来源:24 V、  最大 20 A AGM 蓄电池、交流发电机‑已充电;ISO 7637 和 ISO 16750 瞬态在上游得到缓解。

  • 工作范围:18 V–29.8 V

此致、

公务员制度委员会