This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:具有电流监控功能的负载开关

Guru**** 2811485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811, TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548105/tps22811-load-switch-with-current-monitoring

器件型号:TPS22811
主题中讨论的其他器件: TPS2597

工具/软件:

尊敬的专家:

我对具有电流监控功能的 TPS22811 负载开关有疑问。

  1. 是否有办法在 TPS22811 上禁用输出放电?  
  2. 如果没有、您是否建议采用电流监控功能、但不采用输出放电功能的负载开关?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    我们的大多数电子保险丝都没有快速输出放电功能、但无法提供电流监测功能。 由于您选择了 TPS22811、我来推荐同一系列的电子保险丝。 TPS2597 应满足您的要求。

    如果您的电流和电压要求不符合要求、请务必告知我。  

    此致、
    Arush