请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25981工具/软件:
您好的团队、
服务器中有一些风扇应用程序。 稳态电流为 6A、峰值电流为 12A。 因此、客户将 ILIM 设置为 13A。 对于 TPS25981、最大电流限制是 11A 吗? 我们可以将其设置为 13A 吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.