This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:最大电流限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548163/tps25981-max-current-limit

器件型号:TPS25981


工具/软件:

您好的团队、  

服务器中有一些风扇应用程序。 稳态电流为 6A、峰值电流为 12A。 因此、客户将 ILIM 设置为 13A。 对于 TPS25981、最大电流限制是 11A 吗? 我们可以将其设置为 13A 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    不建议将 ILIM 设置为 13A。 您提到了峰值电流为 12A、因此可使用消隐计时器(即器件的 ITIMER 功能)来允许。 是否仍要使用更高的电流限值?

    设置更高的 ILIM 将增加风险、因为持续电流超过器件最大电流 10A 的可能性更高、并且还可能提供更差的精度。

    此致、
    Arush