This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:如果我们可以使用电池充电使能功能来完成电池缺失检测

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546985/bq25751-if-we-can-use-the-battery-charge-enable-function-to-finish-the-battery-absent-detection

器件型号:BQ25751
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具/软件:

尊敬的

在我的设计中、我想通过监测电池电压来判断是否缺少电池。

电池电源输入将与电池充电器电源输出相同。

检测到电池电压时、首先会启用电池充电器、我认为该点电压是外部电池电压。  

对吗? 这种方法是否可行?

希望我能很快得到你的答复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    BQ25751 无法检测硬件中是否存在电池。 可以通过一种权变措施来检测 I2C 是否存在电池。 当启用充电且电池不存在时、BQ25750 将为电池充电、非常快速地达到终止、电压将下降到充电阈值、电池将再次开始充电。 发生这种情况时、每次发生振荡时都会设置 CHARGE_FLAG、并且在读取后将复位 CHARGE_FLAG。 因此、要检测是否存在电池、您可以每秒读取一次 CHARGE_FLAG、持续 3 次、以检测启动时是否存在电池。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian

    我不会使用 BQ25751 来检测是否没有电池。

    我想检测电池电压。 但当电池充电器启用时、点电压不会是实际电池电压、是正确的吗? 也许我误解了吗?

    因此、我想在检测到电池电压之前禁用电池充电器。 但我不能肯定这是可行的。 您可以帮助检查该方法吗?  

    还有一个问题是、如果没有电池、FB 电压会是多少?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    我想检测电池电压。 但当电池充电器启用时、点电压不会是实际电池电压、是正确的吗? 也许我误解了?

    您在哪里测量? 如果您在 VOUT 下进行测量、则应是充电和未充电时的实际电池电压。

    还有一个问题:如果没有电池、FB 电压将是多少?

    这个电压 应该为 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Christian

    您在哪里进行测量? 如果您在 VOUT 下进行测量、则应是充电和未充电时的实际电池电压。

    红色圆圈下的点是测试点。 是的、这是 VOUT。 我想测试该点电压以判断 是否缺少电池。 根据您的解释、我认为在测量这个点电压之前无法禁用电池充电器、对吧? 该点电压始终为电池电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    下面用红色圈出的点作为测试点。 是的、这是 VOUT。 我想测试该点电压以判断 是否缺少电池。 根据您的解释、我认为在测量这个点电压之前无法禁用电池充电器、对吧? 此点电压始终为电池电压。

    是的、应该正确。

    此致、

    基督教。