工具/软件:
您好、
Pleaes 查看我们的 TPS61287 原理图、并建议是否存在任何错误、谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Liang:
对于外部 MOSFET、为什么要 并联两个 MOS? 我认为使用一个 MOS 就足够了、因为 ID 远高于应用中的工作电流。 两个 MOSFET 的风险在于、它会使驱动速度变慢、而我们的死区时间是固定的、因此较慢的驱动时间有击穿风险。 我们建议只输入一个 FKBA4016。
对于 COMP 参数、需要根据输出电容的 ESR 值设置 C15、请检查 EC3 的 ESR、并根据下面的形式更新 C15 的值。

3.对于 MLCC 输出电容器、3 个 10uF 通常是不够的、这会在 电容器上导致高纹波电流并缩短电容器寿命、请参阅数据表的应用部分。 或者、告诉我输出电容 p/n (EC3、CC22)、以便我可以帮助检查它是否正常。
此致、
Nathan
您好 Nathan、
感谢您的专业 支持、我们更新了我们的设计、请帮助您再次检查。

顺便说一下、您能帮助检查我们可以发送到 SMT 的 PCB 布局吗? 谢谢。
您好 Nathan、
抱歉、请确认以下文件是否可以打开。
尊敬的 Liang:
请参阅下面数据表中的布局示例。
请更改 MOSFET 位置、使环路面积 SW-VOUT-GND(下面的红圈)尽可能小。
原理图中的 C3 应连接到 PGND、而 C13 应连接到 AGND 而不是 PGND。
请按如下所示更改 DRV 和 PGND 引脚布线、这两条布线的环路面积也应尽可能小。
请还将 VCC 电容器尽可能靠近 VCC 和 AGND 引脚放置。
PGND 和 AGND 应单个连接到 VCC 电容器的接地焊盘(橙色圆)。

另外、原理图中不需要 C6、但可以将其保留为占位符以供可能使用。
此致、
Nathan