This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:升压转换器控制器选择 — 相关

Guru**** 2780875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS61287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547605/lm5022-q1-boost-converter-controller-selection---regarding

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022TPS61287

工具/软件:

您好:  

我正在设计一个升压转换器、其规格如下

输入:8-14V

输出:24V

最大值 连续电流输出:6A

IC 时、我要找一个控制器。 我找到了 LM5022。 这是一个有点旧的 IC 从 2016 年。 正在寻找新的 IC。 最好是尽可能减少使用的元件。 引脚的数量可能为 10 个或小于首选的数量。 请提出建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundhar:

    LM51521 是一个选项。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 但这似乎需要更多的组件。 还有其他更少引脚数和组件数的吗? 赞赏提出的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soundhar:

    所需的输出功率非常高、因此建议使用同步升压控制器。 如果您想获得更简单的解决方案、转换器 TPS61287 可能是一个选项、但您需要 2 个并联的器件。 谢谢你。