This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:输出 LC 滤波器设计

Guru**** 2536920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547826/lm5171-q1-output-lc-filter-design

器件型号:LM5171-Q1


工具/软件:

我尝试在升压功率级输出侧(在功率级电容器之后)为双向转换器设计一个 LC 滤波器。 LC 滤波器旨在用作 EMI 滤波器、以便系统可以通过 CISPR 25 5 类测试。 我的直流/直流升压规格有:

输出:12V

最小输入电压:8V

峰值电流:360A 持续 1s、240A 持续 10s

连续电流:120A

请向我提供此滤波器的详细设计步骤。 我的设计是否应该仅考虑连续电流? 应在何处设置截止频率以使控制系统不受影响? L 和 C 的值是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preerag M、

    在设计滤波器时、我建议将输入和输出滤波器的注意事项牢记于心。 我建议的起点是 Power Stage Designer 中的滤波器设计器: Powerstage-designer Design 工具|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、感谢您的回答。  但是、将您的答案与我的问题联系起来时遇到了问题。 您能否回顾一下我的问题、并根据您之前的体验提供更直接的回答?  我非常感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preerag:

    因此  考虑输入滤波器的稳定性。 请参阅 开关电源的输入滤波器设计

    通常、考虑阻尼因素、铝电解电容器是输入电容的不错选择。

    选择 LC 交叉频率来衰减高频噪声。  

    这些只是指导原则。 实验室测试对于 EMC 测试非常重要。

    此致、

    Feng