This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28060:测试模式

Guru**** 2459590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28060, UCC28060EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534952/ucc28060-test-mode

器件型号:UCC28060


工具/软件:

请告诉我 HVSEN < 0.8V 时测试模式的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user5800825:  

    然而、此信息不可用、在 IC 的自动测试期间、通常使用特殊测试模式来测量或修整内部参数或对功能进行编程。

    在正常使用 UCC28060 时、预计施加到 HVSEN 的电压将> 0.8V。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    異常試験時の挙動を調査しています。UCC28060を使用する回路で、通常動作時にHVSENとAGNDが短絡するとどうなるのか知りたいです。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请描述您遇到的异常行为。  

    将 HVSEN 降至 0.8V 以下会使 UCC28060 进入一种特殊的测试模式、仅用于出厂测试。 这不会对引脚造成损害、但不会披露 IC 的功能变化。 请勿尝试在此模式下查询 IC、因为无法保证其功能。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我在评估板 UCC28060EVM 上运行期间、如果 R19 短路或出现故障、会出现哪种症状? 输入为交流 115V、输出为 300W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我们 一些时间进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 user5800825:  

    根据我找到的信息、HVSEN = 0V 可启用一种测试模式、在此模式下、欠压延时时间(通常为 440ms)会显著降低、并且 210us 重启计时器被完全禁用。  因此、如果开关在通道中停止、则不会重新启动。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ありがとうございます。とても助かります。μ s