This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:有关为 BQ25798 3 节配置生成 TPS25750D .bin 文件的查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539414/tps25750-inquiry-about-generating-tps25750d-bin-file-for-bq25798-3-cell-configuration

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25798TPS25751

工具/软件:

我正在处理一个使用以下组件的项目:
- TPS25750D((USB PD 控制器)与 CAT24C256WI-GT3
- BQ25798(电池充电器)
- MAX17263(燃油表)
- 3 节锂聚合物电池 (9000mA)

我有两个问题:
具有“USBCPD_USB Application_Customization_Tool v1.1.0“的 TPS25750D 二进制文件设置
我使用“USBCPD_5V Application_Customization_Tool v1.1.0“为 TPS25750D + BQ25798 配置生成一个 BIN 文件、并对 CAT24C256WI-GT3 进行编程。
但是、未发生充电。
使用 ticharger_GUI v1.4.10、我检查了 BQ25798 寄存器、发现电池节数(CELL 位)设置为 2S。
使用 ticharger_GUI 手动将其更改为 3S 时、充电成功开始。
但当电池完全放电并重新启动时、CELL 位复位回 2S、并且充电再次失败。
我怀疑之所以会出现这个问题、是因为 TPS25750D 未配置电池电芯数、当电池完全放电时、会断电并且 BQ25798 的设置会被清除。
>问题:
是否可以将 TPS25750D 配置为在初始化期间通过 I²C μ F 设置 BQ25798 的电池电芯数(例如 3S)?

2.具有“USBCPD_I2C v1.1.0“的 MAX17263 定制 Application_Customization_Tool 配置
I²C I²C “USBCPD_MAX1.1.0"使“使 TPS25750D(<eps> 主器件)在启动期间向 Application_Customization_Tool 17263(电量监测计,Δ I 从器件)发送自定义初始化或配置命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taihyun、  

    感谢您联系我们!

    遗憾的是、不建议将 TPS25750 用于新设计、并且不再支持错误修复。 我们强烈建议使用我们的后继器件 TPS25751。 请参阅以下 常见问题解答、 了解更多信息。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将设计从 TPS25750 重新设计到 TPS25751、但我们遇到了与之前完全相同的情况/问题。 感谢您的帮助。

    请查找随附的“USBCPD_BIN"配置“配置文件和 Application_Customization_Tool 文件。 如果您能查看 them.e2e.ti.com/.../TPS25751_5F00_BQ25798.zip、我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taihyun、  

    感谢您分享文件。 我将在一周结束时回顾并提供反馈。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    审核是否已完成?

    总而言之、我们公司正在使用开发一种 3 节锂聚合物电池充电系统 TPS25751 BQ25798 、和 MAX17263
    我们要使用 TPS25751 的 I2C 主设备功能 要在引导时将以下参数写入相应的芯片组:

    1. BQ25798 (0x6B)

      • 充电电压:12.6V

      • 充电电流:3A

      • 电池:3 节

      • 终止电流:0.4A

      • IINDPM:3A

    2. MAX17263 (0x36)

      • LED 条数:04

      • LED 模式:按钮启动和计时器停止

      • LED 终止时间:5.6s

    我想知道是否可以使用“ USBCPD_USBv1.1.0 Application_Customization_Tool 英寸

    “Battery Charger Configuration“(电池充电器配置)菜单中、似乎无法将 BQ25798 的电池节数设置为 3。

    此外、似乎没有任何手动配置和写入 MAX17263 (0x36) 的选项。

    如有任何指导或支持、将不胜感激。

    谢谢!

    此致、  

    Taihyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taihyun、  

    您是否参考寄存器 0x0A 来计算电池电芯数? 如果是、TPS25751 不会写入此寄存器。 如 BQ 数据表中所述、充电器会读取 PROG 引脚电阻以确定电芯数并相应地更新该寄存器。 如果您需要帮助正确设置电池节数、请打开一个新主题。  

    [引述 userid=“662277" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539414/tps25750-inquiry-about-generating-tps25750d-bin-file-for-bq25798-3-cell-configuration/5951330

    BQ25798 (0x6B)

    • 充电电压:12.6V

    • 充电电流:3A

    • 电池:3 节

    • 终止电流:0.4A

    • IINDPM:3A

    [/报价]

    这些设置均可使用 TPS25751 I2C 控件实现。  

    [引述 userid=“662277" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539414/tps25750-inquiry-about-generating-tps25750d-bin-file-for-bq25798-3-cell-configuration/5951330

    此外、似乎没有任何手动配置和写入 MAX17263 (0x36) 的选项。

    [/报价]

    TPS25751 不支持控制所述的该器件。  

    此致、  

    Aya Khedr