This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:输出异常

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546937/tps23751-output-abnormal

器件型号:TPS23751


工具/软件:

尊敬的先生:

请问问题是什么?

我们发现只有 9V 输出是异常的,所以我们把它设置为 12v 输出,添加一个负载后,输出电压下降了。  

可以帮助我们发现原理图设计中的任何问题或提出任何建议吗? 感谢您的帮助并向您学习。

e2e.ti.com/.../VSV1N200_5F00_POE-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    输入侧电容器似乎只有 4.2uF。 考虑到直流偏置性能下降、这些陶瓷电容器在 50V 时只能有~μ F 的电容。 对于 25.5W 应用、建议在 Vin 处放置>33uF 铝电容器。

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diang:

    好了、我们将修改输入电容范围、在昨天的测试之后、我们似乎已经解决了、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!