This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDKEVM:无法使用 EVM 为电池充电

Guru**** 2519260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987DDKEVM, TPS25751, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546498/tps65987ddkevm-unable-to-use-the-evm-to-charge-a-battery

器件型号:TPS65987DDKEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987DDKTPS65987TPS25751BQ25798

工具/软件:

您好、

我正在开箱即用 TPS65987DDK 评估板为电池充电。 根据我的理解、该 EVM 开箱即用、可配置为 DRP、并应支持该 EVM 用作负载。

我已将跳线 J4 和 J5 置于用户指南中给出的建议位置。 当我连接 Type C 壁式适配器时、装置通电、并且可以在桶形插孔连接器处看到输出电压。 但是、只要将电池连接到连接器、设备就会关闭。 SYS_PWR LED 亮起、但 VAR DC LED 熄灭。 已连接的壁式适配器也会关闭。 这里使用的壁式适配器是一个 65W 笔记本电脑充电器。

如果我做错了、请给出建议。


谢谢
Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您联系我们!

    您能分享一下您的测试设置的方框图吗? 电池连接到何处? 您使用的是真实电池还是电池仿真器?  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。 我使用的是真实的电池、而不是模拟器。 它连接到 EVM 的桶形插孔连接器。 请查看下面的方框图。



    此致
    Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    桶形插孔连接器 (J9) 用于为 EVM 供电(即为可变直流/直流转换器的输入供电)。  

    TPS65987DDKEVM 开箱即用、配置为将 PPHV1 用作接收端路径 (J4)、将 PPHV2 用作源端路径 (J5)。  

    连接到 Type-C 壁式适配器时、TPS65987 将用作受电方并请求供电方广播的 PDO。 在本例中、PPHV1 是受电电源路径。 在电池充电应用中、受电电源路径将连接到电池充电器的输入端、以控制电池充电。  

    换句话说、电池应该是这样的 不会 连接到 PD 控制器的输出端。 PD 控制器负责协商所需的电压/电流水平、不自行为电池充电。  

    另请注意、不建议将 TPS65987DDK 用于新设计。 我们建议 将 TPS25751 用于 DRP 电池充电应用。  

    TPS25751 集成了对 TI 支持的电池充电器的 I2C 支持。 我们还提供适用于 PD + BQ 应用的参考设计。  

    如果您有其他问题/疑虑、请告知我。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    感谢您的答复。 我知道 不推荐 TPS65987DDK 用于新设计。 但是、我找不到任何其他可用的 EVM、并想进行概念验证演示。 因此、我将使用该 EVM。

    请建议如何使用此 EVM 实现以下功能:
     目标:使系统 同时使用此 EVM 的受电和供电功能。
     要求:1) 将壁式适配器连接到 C 型端口并为 12V 电池充电(如果需要充电器,请按建议)
                2) 使用相同的 12V 电池为 EVM 上电、并通过 Type C 端口为手机充电(此处的问题是 EVM 上电需要 20V 电压、我可以使用降压/升压转换器)
                3) 组件不能换为 1 和 2 才能正常工作、必须对 1 和 2 进行全面设置。


    谢谢
    Shwetanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shwetanshu:  

    我建议查看以下用于评估两个用于电池充电应用的 TPS25751 + BQ25798 的 EVM: https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM –01

    此致、  

    Aya Khedr