This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:热插拔保护

Guru**** 2521870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547711/tps1685-hot-plug-protection

器件型号:TPS1685
主题中讨论的其他器件:TPSM33625

工具/软件:

大家好!


我在热插拔 TPSM33625 输入时发现损坏。
输入电压为 24V。

我可以采取哪些有效的对策?
电子保险丝会很有效吗?

请给我一些建议。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在 M33625 之前使用电子保险丝。 压摆率控制功能将有所帮助。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    TPS1685 对于 24V 线路上的热插拔保护是否有效?

    此外、还要求在单独的 48V 线路上提供热插拔保护。
    您是否有任何推荐的器件?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。 TPS1685 可同时用于 48V 和 24V。