This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:用户是否可以将 FLT 和 PGOOD 引脚悬空?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546816/tps1685-can-users-leave-the-flt-and-pgood-pins-floating

器件型号:TPS1685


工具/软件:

尊敬的团队:

只是一个仔细检查的问题...
我们的客户希望确认是否 可以让 FLT 和 PGOOD 引脚悬空。

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们的客户还需要 Altium Designer 3D 封装模型来进行 PCB 布局。

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    1.我们的客户希望确认是否 可以让 FLT 和 PGOOD 引脚悬空。 KG:是的

     2. e2e.ti.com/.../2816.TPS16850VMAR-Symbol.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。

    客户和我发现在 TPS1685 页面中、提供的 CAD 符号封装为 PTPS1685XVMAR、而不是 TPS1685XVMAR。

    请帮助检查是否需要更新 Ultra Librarian 文件。

    只需仔细检查 您提供的 TPS16850VMAR 文件与  TPS16851VMAR 相同。

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    是的、库管理员需要更新。 是、TPS16850 文件与 TPS16851 相同。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您、我们的客户完成了原理图和布局。
    请帮助进行审查。 文件通过邮件共享。

    衷心感谢!!!

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我检查邮件。