This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:硬件复位和 VSYS 配置

Guru**** 2797455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548106/bq25180-hardware-reset-and-vsys-configuration

器件型号:BQ25180
Thread 中讨论的其他器件: BQ27427

工具/软件:

您好团队:

我一直使用 BQ25180YBGR、但我无法设置 RESET 按钮来将 VSYS 设置为低电平。 我尝试根据数据表配置 VSYS、使用 SYS 位、并使用复位输入、但它不起作用、因此、我想仔细检查原理图。 我删除了 Q3 以防出现问题、但行为是相同的。 这是用于电池管理的原理图。  

这是我使用的最终配置

寄存器 3 = 0x46

寄存器 4 = 0x2F

寄存器 5 = 0x30

寄存器 6 = 0x56

寄存器 7 = 0xC4

寄存器 8 = 0b00011011

寄存器 9 = 0b01101101

REG 10 = 0b00101100

寄存器 11 = 0x00

寄存器 12 = 0xc0

这是测试结果。 我可以看到尝试使用 VSYS、但它不会变为低电平。

 

 

如果您有任何想法、请告诉我。 我已经在数据表上看到了测试结果、似乎应该可以正常工作。  

此致

Francisco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您联系我们并分享所有这些信息。

    我已经查看了原理图的 BQ25180 部分。 我看到的唯一问题是 VIN 引脚上有一个 100nF 电容器、建议至少使用一个 1uF 的电容器。 否则、原理图看起来很好。 我没有看到 TS/MR 引脚配置或低侧开关电路有任何问题。

    在硬件复位尝试期间、似乎有一个外部电源或电源轨使 SYS 保持上升状态。 除了 SYS_MODE = 11(启用 SYS 下拉)之外、我没有看到您的寄存器配置有任何问题。 但是、在您共享的波形中、看起来没有 SYS(蓝色?) 被下拉。 您能否确认在共享的波形期间 SYS_MODE 是否为 11? 如果是、这表明设计中的某个器件正在上拉 SYS。  此外、我还看到 EN_RST_SHIP = 11、这会在写入时立即执行硬件复位、因此请注意、无需写入这些位即可使用按钮执行硬件复位。

    请告诉我您的设计中是否有任何对 SYS 拉高的内容。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    非常感谢您的反馈。 您是否看到过与燃油表的互连? 还可以吗? 您能回顾一下这一张吗?

    此致

    Francisco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您指出这一点。 我可以联系电池电量监测计专家以进一步查看电量监测计原理图、但 BQ27427 的 SRX 引脚通过内部检测电阻连接到电量监测计的 BAT 引脚。 这意味着在您的设计中、电量计中的检测电阻器实际上与充电器的 BATFET (Q3) 并联、因此即使在硬件复位期间 BATFET 关断、电池仍会通过该检测电阻连接到 VSYS。

    我建议将电量监测计的 SRX 引脚(而不是电池 (BATT) 的正极端子)连接到充电器的 BAT 引脚。 这样、电量监测计可以检测电池电流、充电器的 BATFET 可用于断开电池与 SYS 的连接。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑: 当我键入此消息时、我 注意到您大约在 15 分钟前留下了另一条评论。 如果这条消息不再相关、请随时忽略它。

    Alec、感谢您的答复。 我是一名固件工程师、与 Francisco 合作、是一名电气工程师。 今天早些时候、当我查看寄存器配置时、我注意到了您提到的硬件复位启动过程中的相同问题。 这是 Francisco 在尝试配置按钮长按操作以执行硬件复位(如在相邻位中设置)时产生的一个简单的误解。 这一问题已经解决。

    您提到了以下内容

    “除了 SYS_MODE = 11(启用 SYS 下拉)之外、我没有看到您的寄存器配置有任何问题。  但是、在您共享的波形中、看起来没有 SYS(蓝色?) 被下拉。“

    为了消除任何混淆、将 SYS_MODE 设置为 b'11 是有意为之、而不 下拉 SYS 是我们试图解决的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您联系并检查固件。 原理图中似乎确实存在此问题、但如果对寄存器配置有任何其他问题、请随时告知我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    非常感谢您对该案例的反馈。 我之前尝试对此设计进行了总结、假设可以、下面是  BQ21080 文章:NCT 范围和参考设计 

    那么、这是否意味着电量监测计应连接到充电器的输入电压? 这是什么?  

    此致

    Francisco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    1.将充电器的 SYS 引脚与电量监测计的 SRX 引脚断开。

    2. 从充电器的 BAT 引脚断开蓄电池正极端子 (BATT)。

    3.将电量监测计的 SRX 引脚连接到充电器的 BAT 引脚。

    在此配置中、充电电流将从充电器输入端流向 BAT 引脚、然后从 BAT 引脚流向电量监测计的 SRX、通过电量监测计的内部检测电阻流向电量监测计的 BAT 引脚、最后通过电池保护器的充电和放电 FET 流向电池。

    此致、

    Alec