This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LEDMCUEVM-132:未检测到 USB ACCtrl 和 ACCtrl 控制台。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, LEDMCUEVM-132, UNIFLASH, TPS92664EVM-216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547008/ledmcuevm-132-usb-acctrl-and-acctrl-console-is-not-detect

器件型号:LEDMCUEVM-132
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、MSP432E401Y、 TPS92664EVM-216

工具/软件:

您好团队:

我在使用 进行控制和监测 我的项目。 在我第一次将 LEDMCUEVM-132 连接到系统时、 ACCtrl ACCtrl 控制台 也会出现在设备管理器中。

之后、我想将演示代码刷写到电路板上。 所以、我连接了 XDS110 调试器 并使用刷写了演示代码 UniFlash 。 但是、在刷写演示代码之后、 ACCtrl ACCtrl 控制台 我的系统不再检测到端口。

我已附上一张图片供参考。 都是 XDS110 调试器 进行控制和监测 我们已经连接了两个摄像头。

此致、

MIIT Prajapati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT:

    我们注意到一些公司管理员的网络保护功能阻止了 USB。 您是否能够验证情况并非如此?  此外、我还会检查 LEDMCU 是否从 USB 接收到正确的电源。

    有关此问题的主题: e2e.ti.com/.../ledmcuevm-132-ledmcuevm-132

    在执行 UniFlash 步骤之前、.NET 框架和 XDS 驱动程序安装是否成功?  您为器件配置了什么演示代码以及使用了哪个 LED 驱动器 EVM?  

    请告诉我您找到了什么。

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您刷写的代码是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    感谢您的答复。

    1. 我们注意到一些公司管理员的网络保护功能阻止了 USB。 您是否能够验证情况并非如此?  此外、我还会检查 LEDMCU 是否从 USB 接收到正确的电源。
      我已移除系统上 USB 的管理员阻塞。 我还使用测试点检查了电路板上的电源。 测量值 TP6 和 GND 之间使用 3.3V 电压 、和 VDDC 和 GND 之间的电压为 1.2V 、确认主板从 USB 获得正确的电源。

    2. 在执行 UniFlash 步骤之前、.NET 框架和 XDS 驱动程序安装是否成功?  您为器件配置了什么演示代码以及使用了哪个 LED 驱动器 EVM?  
      是的、在使用 UniFlash 之前、已成功安装.NET 框架和 XDS 驱动程序。

      下面是我遵循的步骤:

      • 已连接 XDS110 调试器 连接到 进行控制和监测 使用板上的 10 引脚连接器。

      • 已将 XDS110 连接到我的系统。 在 UniFlash 中、自动检测到 XDS110 调试器。

      • 已选择设备 MSP432E401Y

      • 我使用了 Timerled SDK 中的演示代码simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12、将其导入 Code Composer Studio (CCS)、进行构建并刷写到电路板上。

      我正在使用 TPS92664EVM-216 LED 驱动器 EVM。
      但是、我还没有连接全部三块电路板。 我首先要验证 进行控制和监测 演示代码、单独刷写 Timerled 演示代码。 代码正常工作、但刷写后、 ACCtrl ACCtrl 控制台 我的系统上不再显示端口。

    3. 我还会擦除 LEDMCUEVM-132 中已刷写的代码、并尝试将 LEDMCUEVM-132 电路板连接到我的系统。 出现该固件升级后、还会附加参考映像。

    此致、

    MIIT Prajapati。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您刷新了适用于的固件  MSP432E401Y Launchpad。 这是不正确的。 我们的 EVM LEDMCUEVM-132 电路板已附带自有固件、无需闪存。 为了使用 664 EVM、您需要重新安装正确的固件。 您在刷写 MSP432 之前是否备份了原始固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、

    否、我没有备份原始固件。


    您能否分享正确的固件文件或提供下载链接? 此外、如果您能分享在上安装或刷写固件的步骤、我将不胜感激 进行控制和监测 视图。

    将自定义代码刷写到中 进行控制和监测 评估板、您能告诉我需要遵循的正确步骤吗? 此外、是否还有 器件 为 LEDMCUEVM-132 电路板开发应用时建议使用还是需要使用?

    此致、

    MIIT Prajapati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MIIT:  

    我们将通过电子邮件与您联系、并提供用于下载固件的临时链接。  

    此致、  
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过电子邮件联系了 MIIT、要求他提供使其董事会再次工作所需的说明。