This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:通过 3 米长的电缆进行配电

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548422/lmr14030-power-distribution-over-3-meter-cables

器件型号:LMR14030
主题中讨论的其他器件:TPS65131

工具/软件:

大家好、我正在寻找有关配电的一些建议。

我正在构建一个音频装置、我需要为 6 人小组中的“设备“供电。 这些器件通常由 USB-C 连接器提供的 5V 电压供电、每个器件的最大电流为 0.3A。 器件输入端有 TPS65131 转换器、这与数据表中的通用原理图相似。

我不希望使用 USB 电源集线器、而是使用 15V 电压轨为它们供电、我已经有了该电压轨、用于接收也会发送到设备的其他信号。 但电缆长度大约为 3 米。 我的想法是使用 LMR14030 等单个降压转换器生成 5V 电源轨、然后通过 3 米长的电缆将 5V 线路分配到器件。 这些器件是音频器件、因此低噪声很重要、但 TPS65131 之后的 LDO 已经对其进行了一些良好的滤波。 “备份“输出仅用于保留、以防我想再添加 2 台设备。

我的问题。

  1. 单个 LMR14030(或类似)是否是为所有 6 个器件供电的良好解决方案、或者 8 个输出中的每一个都有自己的较低功率降压转换器会更好?
  2. PSU 输出应采用哪种类型的滤波(如果有)? 我目前刚刚购买了一些铁氧体磁珠、但希望能对如何精心设计该器件提供一些帮助。

  3.  LMR14030 之后的 LDO 是否是一个好主意、因为我想更大限度地降低噪声?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LMR14030 可以为这些 LDO 提供 1.8A 的总负载。

    根据电缆中的电阻、您可能需要将输入电压设置为略高于 LDO 所需的值、以补偿电缆上的损耗。 确保降压转换器的 FB 路径直接连接到转换器附近的 LMR14030 的输出电容器。

    3 米电缆代表 LDO 输入端的大量电感、因此您需要在负载点具有足够的阻尼电容以实现稳定输出。

    我建议专门联系 LDO 团队、以获取有关 3 米电缆如何影响这些器件输入的建议。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge、

    [引述 userid=“531649" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548422/lmr14030-power-distribution-over-3-meter-cables/5957629

    3 米电缆代表 LDO 输入端的大量电感、因此您需要在负载点具有足够的阻尼电容以实现稳定输出。

    我建议专门联系 LDO 团队、以获取有关 3 米电缆如何影响这些器件输入的建议。

    [/报价]

     负载器件的输入实际上是升压转换器 (TPS65131)、而不是 LDO。 LDO 的到来 之后

      由于 3 米长的电缆正在向升压转换器馈电、您是否能够提供足够的阻尼建议?

    另外、您认为我在输出端添加铁氧体磁珠有什么意义? 我刚在另一个参考设计中看到过、但不确定它是否会真正恶化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    铁氧体磁珠可能有助于降低噪声、但它们不有助于减少电缆中额外电感产生的电压振铃。

    对于升压转换器输入、需要咨询升压转换器产品线、以了解如何有效抑制 TPS65131 的输入。

    我建议专门为该器件打开一个新主题。

    此致、

    Ridge