This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD8220:UCD8220PWP 上电时出现故障

Guru**** 2541060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548643/ucd8220-ucd8220pwp-failure-on-power-on

器件型号:UCD8220


工具/软件:

早上好、
我需要帮助解决这个问题。
我尝试使用 UCD8220PWP PWM 控制器。
我制作了一个电路、完全可以确保 UCD8220PWP 元件正确供电、即 VDD = 5V、PVDD = 15VDC。
所有其余的输入引脚都接地(有意)。
在上电(电源电压为 15 和 5V)期间、元件会产生高电流、并在几秒钟后发生故障。
电源有自己的并联 4.7 μ F 旁路电容器、每个电容器都是 100nF。
为什么会发生这种情况? 不幸的是,我已经烧掉了其中的五个。
可以帮帮我吗?
我知道悬挂销不应该在那里,但我想在这些极端条件下测试它们,组件不能断裂!
我应该采取哪些预防措施?


非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将所有输入引脚连接到 GND 时、每个引脚可能都有不同的漏电流和内部阻抗差异、因此每个引脚上的电压并不恰好为 0。 可能有一些组合需要高启动电流。 您的连接未经测试、也没有已知结果、因此以这种方式测试电路是不好的。

    建议您正常连接引脚进行测试。