工具/软件:
您好!
很抱歉、我们尝试通过重新设计小电路板来解决先前的问题、但测试表明这个问题根本没有解决。
应该发生什么
LM5171 配置为 DEM 模式、应将 3.3V Vin 和 5Vin 升压至相同的 12Vout、并在其输入端单独灌入高达 12A 的电流。
问题:
也就是说、在新 PCB 上、CH2 似乎没有升压到低于 1A 的阈值以上、上次它是 0.42A、然后是 0.25A、现在低于 0.5A。 CH2 被设计为 CH1 的确切副本、它很高兴地提升至 9+A(没有尝试更高的,但不知道为什么它可以这样做)
当改变 CH2 的 ISET 引脚时、消耗的输入电流首先会按预期线性调整、但会快速趋于平稳。 无论您将 ISET 电压设置为高于多少、电流都不再增加、并在此“平坦“下保持恒定。
我们尝试了什么,结果:
- 2 次电路板重新设计,问题仍然存在
-电流检测电阻值的一半通过焊接另一个电流电阻并联,目的是在两倍电流时平坦关断,平坦仍然出现在与一个电阻相同的电流。
-翻转通道 1 输入和通道 2 输入,以便查看 CH2 是否平稳,因为低输入电压为 3.3V。相反,现在 CH1 可以完全灌入多安培的 3.3V ,而 CH2 仍然具有相同的电流平坦度,即使在 5V 时它停止增加电流。
在所有情况下、我们都使用多个独立的仪器来验证 Vin、Vout、ISET 电压和电流测量值。
我们没有尝试过的方法:读取 LM5171 故障寄存器。
我附上了原理图、.xlsx 和采用的值、以及 PCB 的屏幕截图。 您是否看到任何可能导致此平台的可疑情况? 迫不及待地将其发送到生产中...
谢谢您、
Karim
e2e.ti.com/.../1057.LM5171-Buck-or-Boost-Quickstart-Tool_5F00_1.0.1.xlsxe2e.ti.com/.../MA_5F00_tester_5F00_v1.pdf
布置概览的装配图(缺少 LM5171 和 SER1360-272)
更清晰地展示了布局的 PCB 设计、其中橙色(对于 FET 栅极驱动)为第 3 层。