This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:TUSB1044 部分以供审核

Guru**** 2531720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548888/tusb1044-tusb1044-section-for-review

器件型号:TUSB1044


工具/软件:

尊敬的 TI 团队
我们正在进行笔记本电脑项目,我们需要两个具有完整功能的 C 型连接器(电源+ DP ALT 模式),我们基于 CYPD6228 制作了原理图,请帮助我们查看原理图并分享评论。

e2e.ti.com/.../TUSB1044_5F00_A0_2D00_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 U7 和 U51:

    这些 220KOhm 下拉电阻器有什么用途? 客户是否正在尝试偏置电压?  

    RX/TX 电容看起来良好。

    对于 SDA/SCL、我们通常建议在 VI2C 上使用 4.7K Ω 电阻、在本例中为 3.3V。

    此外、使用 I2C 时不需要 CTL1 引脚。 如果不使用 GPIO 模式、该引脚可保持悬空。

    两个 DIR 引脚下拉以实现 DFP 交替模式功能。

    请确保 HPDIN 引脚由 PD 控制器控制、以确保 DP 功能。

    对于 U7:

    为了在启动时设置 0、DEQ 和 UEQ 设置为 0/0:

    CFG0/1 也是 0/0、用于设置 0:

    对于启用 3.3V I2C 接口、VIO_SEL 为 0、I2C_EN 为 1。

    具体针对 U51:

    UEQ 设置为 1/0、这将更改默认 UEQ 设置和 I2C 地址:

    否则、我没有任何其他注释。

    谢谢、

    Ryan