This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCV010515D:是否可以并联输出以增加电流?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546692/dcv010515d-can-i-parallel-the-outputs-to-increase-current

部件号:DCV010515D


工具/软件:

我想并联两个+/–15 伏输出器件。 数据表显示:   

8.4.2.3 并联连接 DCV01
如果一个 DCV01 的输出功率不足、则可以并联多个 DCV01s 的输出、
如图 8-9 所示(仅适用于单路输出器件)。 同步功能让您轻松上手
同步、可在无需额外滤波成本的情况下防止电源轨拍频。

并联双输出设备时会出现什么问题? 我有面包登上它,它确实起作用,但我担心有一条龙藏在角落里。

谢谢!

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以并联连接、数据表中甚至提到了如何进行连接。 但是、 所示的示例重点介绍了 SYNC_IN 和并联模块的使用仅适用于单路输出。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Steven、

    为了澄清一下、您认为可以并联两个双路输出器件吗?

    谢谢、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表仅提到并联单路输出模块、图 8-9(我之前的回答)显示了如何实现这一点。 我尚未在并联配置中测试这些模块 — 您需要为您的应用执行该测试。 要让您信服、请注意负载共享、输出电压调节、启动和故障恢复。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的帮助。  谢谢、Charlie