请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1工具/软件:
TI 团队大家好、
我想了解如何在 TPS6594 上配置 NVM。
我已经制作了 PCB。 I²C 通过 I ² C 配置 NVM 吗?我需要准备哪些信息?
谢谢你。
部件: TPS6594133ARWERQ1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 团队大家好、
我想了解如何在 TPS6594 上配置 NVM。
我已经制作了 PCB。 I²C 通过 I ² C 配置 NVM 吗?我需要准备哪些信息?
谢谢你。
部件: TPS6594133ARWERQ1
嗨、Sangmok、
TPS6594133ARWERQ1 是否是您安装在电路板上的器件? 它已经使用用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slvuci2 中所述的配置进行了预编程。 这还包含有关已为此器件版本设置的 I2C 基地址等信息。
您是否尝试通过 I2C 与 SoC 的 PMIC 简单地进行通信、以便与之交互? 器件数据表 www.ti.com/lit/gpn/tps6594-q1 和用户指南对此进行了介绍。 但是、由于器件已经过编程、因此您不必加载任何程序即可开始使用 PMIC — 只需使用 SoC 或其他 I2C 控制器即可读取/写入/与其交互。
此致、
Katie