This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR140203:VFB 超出规格

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532822/lmr14203-vfb-out-of-specifications

部件号:LMR14203


工具/软件:

您好:

我遇到了与 LMR14203 相关的问题。  

我将使用 R1 = 14.7K 和 R2 = 1K 将 24V 转换为 12V。 在一个板上,我建立了 12V 如预期,但在另一个我获得了 12.5V 这是超出规格.

经过调查、我看到电路板上不工作的 VFB 等于 0.815V 、这超出了规格 (0.747 - 0.782)。

我用 工作电路板上的元件替换了电路板上的元件、并使用的测量 Vfb = 0.762V。

当我比较这两个标记时、我可以看到文本字体是否不同。 您能否确认它们都是 TI 提供的有效器件?如何才能有这样的差距?  

提前感谢您。  

此致、

Gaëtan Lavou é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    我看到、虽然符号本身是正确的、但设备似乎有不同的字体顶部标记。

    您能否提供有关您从哪里订购这些商品的信息?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我问我的分包商、似乎缺省芯片来自从经纪人处订购的 2021 年股票。 批号为: 0145015ML3。

    你有任何关于这个批次的信息吗?  

    问题是否与存储问题有关?  

    谢谢你

    Gaëtan Lavou é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    感谢您的检查。 让我与内部团队商量、看看我们是否有任何可以分享的信息。

    在存储方面、我们的产品有存储要求。 有关存储要求、我们提供的大部分资源可在以下页面找到:  此设备的 www.ti.com/.../report 左侧的表格提供了更多信息。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您是否成功地 从您的团队获得了任何信息?

    谢谢你

    Gaëtan Lavou é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    道歉。 还没有。  

    获得任何信息后、我将进行更新。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    该团队也要求提供卷带或包装盒上的标签图片。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    由于我在一段时间内没有听到您的声音、我将暂时关闭此主题。

    如果您有任何其他问题、请随时重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我刚收到分包商的图片。 您将在下面的邮件中找到它。

    如果您有任何进一步的需求、请告诉我。

    谢谢您、

    Gaëtan Lavou é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    感谢您发送此邮件。

    我将在内部向我们的团队提供此信息、并在我听到他们的反馈后给予您回应。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaetan:

    由于供应链中有关产品监管链的不确定性、TI 将仅支持通过购买的客户提出的产品验证请求 授权分销商 。  所有其他验证请求必须通过其供应链进行处理。

    谢谢您、

    Joshua Austria.