This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:IC 的输出端不能承受短路

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM61495RPHEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547802/lm61495-the-ic-doesn-t-survive-a-short-circuit-on-its-output

部件号:LM61495


工具/软件:

您好:

我们使用 LM61495 将 24V 至 36V 的输入转换为 22V。我们的电路是基于 webench 生成的电路、但我们将其设置为 24V 输出、然后通过将 Rfbb 设置为 4700Ω 来实现一些电压差、从而将其更改为 22V。 链接到电路。 输出仅用于通过驱动器为三个半桥供电。

我们的设计如下 (R6 更改为 4k7):

输出工作正常、电压正确、它可以在高达 10A 的电流下工作、而不会过热。

我们遇到的问题是、当输出短路时、IC 会损坏、并且 Vin 和 SW 引脚会接地短路。 该测试在输出端有一个半桥、测试包括在输出接地短路时激活高侧。 半桥驱动器具有过流保护功能、但 IC 在激活之前似乎已损坏。 在 22V 和 11V 输出下均出现故障。

我们已使用连接到电路板的评估模块 LM61495RPHEVM 进行了测试。 输入端通过导线连接到 C19、C12 处的输出端通过更多导线连接、并且移除了 IC。 通过将 RFBB5V 替换为 5k6 电阻器、将电路板的输出更改为 22V。 在这种情况下、降压转换器能够承受短路、并会触发桥式驱动器的过流保护。 它通过了多次测试。

我们不知道当板载 IC 发生故障时、评估模块可以承受哪些差异。 我们认为它可能是输出电容、电感值或输入滤波器。 你有任何提示,什么可能失败,我们应该衡量看到它? 为了生存、我们应该对设计做出哪些改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

     我似乎无法打开它;是否有任何方式可以用不同的格式共享它?  

    此外、如果可以、查看布局文件也会很有帮助。 这也会影响器件承受此测试的能力。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我连接链路的方式是坏的。 这里是: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    对于布局、我宁愿将它私下发送给您、因为它是机密信息。 但我注意到、PGND 引脚与电路板接地的连接是由两个 0.3mm 过孔完成的、每个过孔一个。 您认为这可能是导致问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 PGND 焊盘到地焊接了导线、现在它可以在设置为 11V 时承受输出短路的情况。似乎是接地连接不良导致的问题。 当设置为 22V 并发生短路时、该器件仍然无法承受、但可能是电线过长。

    下面是一个测试的屏幕截图、其中输出为 22V(蓝色)和驱动器故障信号(橙色)。 虽然驱动器会停止短路、但在输出部分恢复后、电压会下降、输入会短路。 但我想只是因为与地的连接仍然不够好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    负责的工程师已离职、将于下周回复。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    是的、事实似乎就是这样。 像测试期间放置的导线这样的导线可以提供帮助、但这些导线也会引入额外的电感、并且不如使用较宽的顶部接地平面那么好。  

    我们建议对该器件的 EVM 进行布局仿真。 由于您已经对此进行了测试、我们相信这应该是适合您使用该器件的用例的良好布局。

    谢谢您、

    Joshua Austria.