This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:纹波问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62843, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544312/tps62843-ripple-questions

器件型号:TPS62843
主题中讨论的其他器件: TPS62840

工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在评估 TPS628437、并有一些问题:

  1. 轻负载条件下 (10mA、3.8Vin/1.8Vout) 的电压纹波是多少?
  2. 没有强制 PWM 模式、对吧?
  3. 要实现 DS 的效率、电感器尺寸是多少?
  4. 如果我们计划采用小电感器尺寸(例如 0402)、TI 能否帮助评估效率?
  5. EC 表的开头是非开关和开关 Iq。 Vin 和 Vout 值是多少?  非开关意味着在有效的 Vout 下没有脉冲?

同样、当负载在 100mA 附近时、它们的测量结果表明 TPS62843 的电压纹波变得不那么显著:

输入 (V)

4.99

4.98

4.98

4.98

4.98

4.98

输出 (V)

2.8.

2.8.

2.8.

2.8.

2.8.

2.8.

负载 (mA)

0

5.

10.

30

60

100

纹波 (mV)

48.9.

41.50

52.20

42.5

38.2.

10.4.

他们认为、这很可能是 PFM 模式和 PWM 模式之间的临界点造成的。

您能否在此处提供更多详细信息?

该临界点的确切条件是什么?

由于其应用侧重于 100mA 以下负载时的低纹波、因此建议使用的其他器件是否效果更好?

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    让我看看您的所有问题:

    1. 我测得的纹波大约为 50mVpp。
    2. 无强制 PWM 模式、正确。
    3. 我们使用了 Murata 的 DFE201610-1R0M 0806 封装、请参阅数据表表 8-1。  
    4. 如果客户提供了我们可以运行效率测量的准确器件、没问题。
    5. Vin 和 Vout 信息显示在表 6.5 电气特性的顶部。 VIN = 1.8V 至 5.5V、Vout = 0.7V
      无开关意味着输出端没有脉冲、完全没有输出电压。

    器件从 PFM 进入 PWM 模式的电流阈值取决于许多条件。 这不是一个固定值!

    如果您希望在轻负载下具有较低的纹波、我们建议使用 TPS62840。 我在 Vin=3.8V、Vout=1.8V 且 Iout < 100mA 时测得的值约为 20mVpp。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    感谢您的帮助! 您还能帮助估算 Iout < 100mA 时 5Vin 和 2.8Vout 的纹波吗?  

    谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    TPS628438 或 TPS840 是否需要新的测量?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josef、

    抱歉、我说出了两个不同的请求。

    1. TPS628437 @ 3.8Vin、1.8Vout 时、您能否检查以下电感器的效率?

    e2e.ti.com/.../MCEE1005T1R0MHN_5F00_SS.pdf

    2.我在这里针对另一个请求提交了另一个 E2E:  TPS62843:纹波问题 

    谢谢!

    McKenna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    对于效率测量、我们必须订购需要一些时间的特定电感器。 如果它不是太紧急,我可以订购一个。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    让我们来做吧! 谢谢!

    McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    我订购了零件。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    我已通过电子邮件发送结果。

    此致、
    SEPP