This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:为什么 Battery Management Studio 中没有 BQ7693003 芯片?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548065/ev2400-why-is-there-no-bq7693003-chip-in-battery-management-studio

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ76930

工具/软件:

我想将 EV2400 连接到 bq7693003 芯片、但电池管理不提供此选项。 我已下载版本 1.3.127 和 1.3.101。 我还需要下载其他内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seba、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seba:

    bq76930 是电池监测器、而不是电量计。 因此、bqstudio 不支持它。

    谢谢、

    Adam