This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0-Q1:最大持续电流

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM706A0-Q1, LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545242/lm706a0-q1-maximum-continuous-current

器件型号:LM706A0-Q1
主题中讨论的其他器件: LM70880-Q1

工具/软件:

LM706A0-Q1 的 12V 输出的最大持续电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于环境温度、开关频率和 PCB 到 IC 的热阻。 使用我们的 EVM、在 105°C 环境温度下最大电流约为 6A、开关频率设置为 400kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 Webench 不允许将开关频率设置为 400kHz、并且接受 200 至 240kHz 之间的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜、将输出电压设置为 12V 会导致满载时的结温、开关频率为 400kHz 时的结温超过 150C 限制。 Webench 可以识别到这一点、并将开关频率限制为 200kHz。  

    根据我使用 LM70880-Q1 EVM 的经验、在 Ta = 125°C 时、48V 至 12V @5A 输出 (Fsw = 400kHz) 不会达到 TSD。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、请点击“已解决“关闭该主题。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是提醒我以前的帖子。 如果没有其他问题、请点击“已解决“关闭该主题。 谢谢、

    Ben