This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:电子保险丝过流保护无法正常工作

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1685, TPS1685EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543712/tps1685-efuse-overcurrent-protection-doesn-t-work-properly

器件型号:TPS1685


工具/软件:

您好:

要重新设计电流板、我们使用 4 个 TPS1685 电子保险丝。

我们的新电路板刚刚推出、但在验证过程中、我们发现过流保护(使用消隐计时器)不起作用。

短路保护功能正常工作、因此只有正常的过流保护功能似乎无法正常工作。

奇怪的是、当 IMON 高于 Iref (1V) 时、电子保险丝会出现过流情况。

ITimer 电容器开始通过恒流源放电、但当 ITimer 上的电压随着 ΔVITMR μ A 降低时、FET 不会被禁用。

根据方框图、该引脚还应复位内部 FET、方法与短路保护相同。

我们再次使用 TPS1685EVM 检查行为、借助该电路板、过流保护似乎可以正常工作。

我们甚至将相同的设置电容器和电阻器焊接到 EVM 板上、但过流保护似乎可以正常工作

此致

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    具体问题是什么? 您能分享 VIN、Vout、电流和计时器波形吗?

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    n`t 的确切问题是过流保护似乎不起作用。

    IMON 电压明显高于 Iref 上编程的电压、2uA 的灌电流在 ITIMER 电容器上激活。

    但出于某种原因、 电子保险丝检测到的n`t Ω 为 ΔVITMR Ω、电容器会持续放电、直到 0V、但 FETn`t Ω 关断。

    另外、当我们在正常运行期间将 ITimer 电容器短接至 GND 时、未观察到电子保险丝的任何反应。

    这对我们来说似乎非常奇怪、根据方框图、它也应该像禁用短路一样禁用内部 FET。

    我们调整了 EVM 板为相同的配置(移除了额外的电子保险丝并更新了编程电容器/电阻器)、使用该 EVM 板时、一切似乎都正常工作。

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    如何使用 PG 引脚? 我们必须确保在电子保险丝导通期间不会将 PG 引脚强制为低电平。如果在导通期间将 PG 强制为低电平、则会发生这种类型的行为。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将电源正常指示器与带上拉电阻的降压控制器连接在一起。

    n`tn`t 此电源正常状态在内部用于某些逻辑、我们在数据表或方框图中未找到与此相关的任何信息。

    您是否有关于此问题的额外信息、它只是影响正常的过流保护?

    我们仅测量了 PGOOD 引脚在启动期间的行为

    第一种情况是当电子保险丝由低 EN/UVLO 供电时。

    当使能端在电子保险丝上电期间为高电平时

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次检查了 EVM 板、如果 PGOOD 引脚短接至 GND、我们会看到相同的行为。

    这是在 EVM 板上测得的。

    是否只有这个功能受 PGOOD 下拉的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    此外、故障后(例如从 OV 中恢复)不会发生快速恢复。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢提供的反馈、OVP 引脚短接至 GND、因为我们不n`t 需要此功能。

    所有其他功能都应该正常工作?

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Alexander。  但我的建议是确保 PG 不会从外部拉至逻辑低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    n`t 还有一个问题、我们没有任何免费的微控制器引脚可用于分离 PGOOD 引脚。

    此外、该引脚还有一个连接到 5V 的内部弱上拉电阻、对于我们的用例、我们需要上拉至 3.3V(在电子保险丝启动期间为 0V)。

    因此、我们希望添加额外的二极管、以便电子保险丝只能下拉线路、外部线路应该n`t Ω 能够将电子保险丝的 PGOOD 拉低。

    降压控制器的开漏输出也连接到 PELT_PWRGOOD2 线路。

    我们只n`t 这个内部上拉电阻的信息、只是为了确保二极管导致的漏电流不会对 PGOOD 电平产生太大的影响。

    这是否是使用此电子保险丝的 PGOOD 引脚的正确方法?

    此致

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在明天的 EOD 之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    这种变通办法对我来说很合适。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的反馈!

    此致

    Alexander