This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:强制 PWM 模式的外设电路

Guru**** 2813465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548994/tpsm82866a-peripheral-circuit-for-forced-pwm-mode

器件型号:TPSM82866A


工具/软件:

强制 PWM 模式的外设电路

我想使用具有 3.3V 固定输出的强制 PWM 模式。

VSET/MODE 引脚
(1) 由于我需要 3.3V 输出、因此当 IC 通电时、必须通过 205kΩ 电阻器将其连接到 GND。
(2) 但是、由于要使用强制 PWM 模式、必须将其设置为高电平。
→Ω 是否可以通过 205kΩ 电阻器将 VSET/MODE 引脚连接到 GND、也可以连接到 VOUT 引脚?

e2e.ti.com/.../5808.Peripheral-Circuit-for-Forced-PWM-Mode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroki、

    我将关闭此线程、因为这是您创建的另一个线程的副本。

    此致、

    Varun