This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:使用 ADCVINx 进行 PD 配置

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547791/tps25730-pd-configuration-using-the-adcvinx

器件型号:TPS25730


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 PD 控制器、其中需要 12V(最小值/最大值)输入和 3A 电源电流。

根据数据表、我们已根据 ADCINx 解码值表(表 8.1)计算了电阻分压器值、下面随附了该表以供您参考。

您能否查看配置并确认其是否满足 12V@3A 运行的要求、并且 FALut_IN 引脚是否可以直接连接到处理器 GPIO?

如果需要任何其他信息、请告知我们。

此外、我还附上了原理图以供审核。

此致、
Jaydip

 

12V 3A 输入      在 3.3V 时上拉 ADC 解码值  
  ADC 输入电压   Rbottom Rtop  
ADCIN1   0.114671815 3.6k 100K Ω 2.
ADCIN2 0.160133206. 5.1K 100K Ω 3.
ADCIN3 0.356199822 12.1K 100K Ω 3.
ADCIN4 0.058349705. 1.8k 100K Ω 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、表 8-1 中的电阻器解码是上电阻器和下电阻器之间的比率、而不是 ADCIN 引脚处的电压。  例如、Rbottom = 3.6K 且 Rtop = 100K 会产生 0.035 (3.6K/(3.6K+100K)) 的电阻比和解码值“1"-“-不是“2"。“。

    [quote userid=“543100" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547791/tps25730-pd-configuration-using-the-adcvinx falut_IN 引脚可直接连接至处理器 GPIO

    /FAULT_IN 为低电平有效、虽然您可以将引脚直接连接到处理器 GPIO、但使用上拉电阻、然后处理器 GPIO 在发生故障时将信号拉至低电平可能是更好的系统解决方案。  例如、您希望在处理器引导时/FAULT_IN 的状态是什么?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您重点介绍比率解码值计算。

    根据提供的公式更新了表、以便与我们的要求保持一致、即我们需要 0.5A 至 3A 容量的 5V/12V 输入。
    请查看随附的更新表以供您查看。

    由于处理器将由该 PD 控制器供电、因此我认为该/FAULT_IN引脚默认应保持高电平、并且我们将包含一个上拉电阻器来确保这一点。

    此外、我计划如参考原理图所示、将其他开漏输出连接到处理器 GPIO。

    如果需要进一步修改、请告知我。

    问题 2: 在表 8.1 上、提到了 ADCIN1 和 ADCIN2 的解码值、但实际上是 ADCIN1 到 ADCIN4  的解码值?    

    问题 3 由于处理器 IO 电压为 1.8V、因此我们已将外部 VCC_1V8 施加到所有开漏输出、而不是 PD 的内部 3V3 LDO、引脚故障是否支持 1.8V 逻辑?   

    5 或 12V @0.5-3A 输入要求       ADC 解码值  
      ADC 输入比 Rbottom Rtop  
    ADCIN1   0.015748 1.6K 100K Ω 0
    ADCIN2 0.180328 22k 100K Ω 3.
    ADCIN3 0.015748 1.6K 100K Ω 0
    ADCIN4 0.5 100K Ω 100K Ω 5.

    此致、
    Jaydip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查找随附的更新表以供您查看。

    是的。  更新后的值看起来不错。

    没错。  ADCIN1 至 ADCIN4。 我已提交更新文档的请求。

    q3. 由于处理器 IO 电压为 1.8V、因此我们已将外部 VCC_1V8 施加到所有开漏输出、而不是 PD 的内部 3V3 LDO、引脚故障是否支持 1.8V 逻辑?   [/报价]

    是的。   可以采用 1.8V 逻辑。  请分别参阅 TPS25730;1.3V 和 0.54V 的 VIH 和 VIL。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25730.pdf#page=17

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您回答所有问题。

    此致、

    Jaydip