This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:在较高环境温度下出现电压尖峰

Guru**** 2533100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547128/ucc256403-voltage-spike-at-higher-ambient-temperature

器件型号:UCC256403


工具/软件:

我们设计了一款适用于电动两轮车的 750W EV 充电器。 输出电压和电流为 58V、12A。直流/直流级是半桥 LLC 谐振转换器。

有一个输出继电器 (REL3)、用于将 LLC 输出连接到电池。 充电器采用 IP67 密封设计。  当充电器打开时、LLC 在空载条件下输出端电压为 35V、继电器断开。 充电器会缓慢累积至电池电压(在继电器的另一端)。

当两个接触点的电压差小于 5 V 时、继电器打开。

在高内部环境条件下(大于 80 度),我们看到继电器前的尖峰超过 80V,即使 DAC 命令为 35 V

任何特殊的 原因,如 变压器参数的变化或在高环境下的控制回路变化 ,?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在 25-35C 的环境温度下确认其行为是否正确?

    您能否确认、在温度高于 80°C 时、如果继电器打开、尽管控制指令要调节 35V、但输出跳至超过 80V?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、在正常环境条件下、没有尖峰。

    在内部温度较高的情况下、即使 DAC 电压限制为 36V、转换器启动时、继电器之前也会出现尖峰

    此致、

    Biswajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果在正常条件下行为正确、则控制器侧不是问题、因为控制器的结温、贮存温度和引线温度处理能力远高于 80°C、如数据表中所述。 您可能需要在温度>80°C 时检查变压器和反馈元件的行为。  

    此致、

    Sougata  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我们能够通过以下两种方式解决上述问题

    1) 我们更换了具有更低磁芯损耗的变压器、并改进了绕组布置、以降低损耗、在这种情况下、温度升高时没有尖峰。

    2) 通过冷却控制环路光耦合器,即使使用旧变压器,也不会在 105°C 之前看到任何尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告诉我们。  

    此致、

    Sougata