This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:通过 3 米长的电缆进行配电

Guru**** 2770015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548630/tps65131-power-distribution-over-3-meter-cables

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件:LMR14030

工具/软件:

您好:

请阅读相关问题:
我最初询问了这个 有关 LMR14030 标签的问题、但建议咨询 TPS65131 标签。 链接了原始的问题和对话、但此处还包含“器件“输入电路的原理图。

鉴于我正在尝试针对低噪声进行优化、我的问题是:

  1. 是否应在 LMR14030 侧包含铁氧体磁珠?
  2. 如何最好地抑制器件侧的输入信号?
  3.  我还可以考虑其他事项吗? (LMR14030 之后使用 EG 和 LDO)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LMR14030 在哪里? 我在这个原理图中没有看到它。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    请阅读相关问题。

     LMR14030:通过 3 米长的电缆进行配电 

    我认为它会比我复制和粘贴你的同事 Ridge Lahti 写的更好解释。

    谢谢!
    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ridge、

    最好在 TPS65131 的输入端添加一个电子电容器。 否则、无需添加磁珠。  

    顺便说一下、项目/EE 是什么?  

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    感谢您的信息

    [引述 userid=“461569" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548630/tps65131-power-distribution-over-3-meter-cables/5959066

    最好在 TPS65131 的输入端添加一个电子电容器。 否则、无需添加磁珠。  

    [/报价]

    因此、您建议去除磁珠并将 C1 从 10uF 陶瓷电容器更改为 10uF 电解电容器?

    顺便说一下、什么是项目/EE?

    该项目是一个安装, 人们可以测试我们的新耳机. “设备“是 安装中的 12 个耳机放大器之一。

    谢谢
    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是真的。

    “那么、您建议移除磁珠并将 C1 从 10uF 陶瓷电容器更改为 10uF 电解电容器?“

    谢谢、

    Colin