This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:PFM 模式(轻负载条件)下 TPS628501QDRLRQ1 的最大输出纹波

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548342/tps628501-q1-maximum-output-ripple-for-tps628501qdrlrq1-in-pfm-mode-light-load-condition

器件型号:TPS628501-Q1


工具/软件:

能否分享 TPS628501QDRLRQ1 在 PFM 模式下运行时最坏情况下的最大输出纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    您能分享 TPS628501QDRLRQ1 在 PFM 模式下运行时最坏情况下的最大输出纹波吗?

    PFM 纹波取决于负载电流、VIN、VOUT、电感器和 COUT 等许多因素。

    因此、我 建议在客户工作条件下进行基准测试、并调整电感器(较高)和 COUT(较高)以满足客户要求。

    谢谢、此致、

    Moheddin。