This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:数据表中的 VSENSE 不正确?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548711/tps54821-incorrect-vsense-on-datasheet

器件型号:TPS54821


工具/软件:

您好、

我尝试在设计中使用 TPS54821RHLT、但在输出电压编程方面数据表出现问题。 公式 1 显示 R5 = R6 ((Vo - Vref)/ Vref)、其中 Vref = 0.6V、但这会产生一些问题:

  1. 每张图中显示的反馈电阻器是 R1 和 R2 或 R7 和 R8。 R5 和 R6(也是图 29 中的 R7 和 R8)是否应分别为 R1 和 R2?
    1. 如果是、则会解释图 29 中 R7 和 R8 的 4.5:1 比率。
  2. 图 29 中的 R5 用于补偿引脚、并具有不同的相关公式。  
  3. 在图 29 中、R6 的唯一实例是 0 欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在随附的数据表中、图 29 中的 R7 和 R8 属于反馈电阻器。 此外、 图 29 中的 R5 用于补偿引脚、并具有不同的相关公式、R6 始终为 0 欧姆。

    此致、

    Manish