This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:主题:询问关于 UCC256403 上修改 BW RC 网络后的 OCP 阈值移位子项目:询问关于 UCC256403 上修改 BW RC 网络后的 OCP 阈值移位

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543826/ucc256403-subject-inquiry-regarding-ocp-threshold-shift-after-bw-rc-network-modification-on-ucc256403subject-inquiry-regarding-ocp-threshold-shift-after-bw-rc-network-modification-on-ucc256403

器件型号:UCC256403


工具/软件:

我希望此消息能帮您找到答案。

我们目前正在审查一个涉及 LLC 控制器 (UCC256403) 的最新设计版本、并想了解 BW 引脚的 RC 网络更改对 OCP 阈值行为的影响。

在更新后的设计中、连接到 BW 引脚的电阻器从 5.6kΩ 减少到 5.1kΩ、并联电容器从 10pF 增加到 30pF。 因此、RC 时间常数从大约 56ns 增加到 153ns、大约增加了三倍。

由于 BW 电平因电阻较低而降低、我们的理解是、FB Replica、BMTL、BMTH 和 VCOMP 电平也会成比例降低。 这似乎增加了开关活动(HO/ISNS 波形的密度)、进而可能影响 BW 信号行为。

在进行这种修改之前、观察到 OCP3 跳闸电平在 2.6A 左右。 然而、更改后、跳闸电平显著增加至大约 3.6A。

鉴于此、我们想问:
BW 引脚上增加的 RC 时间常数是否可能导致信号传播或滤波延迟、从而影响 UCC256403 内 OCP2/OCP3 的内部 LPF 检测逻辑?
这是否可以作为观察到有效 OCP 阈值增加 1A 的合理解释?

我们非常感谢您的时间和支持、并期待您就此问题提供指导。

此致、
Donghyun Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Donghyun Kim,

    • 为了更好地理解这种情况、您能否提供 BW 电阻值(上下限)、如果可能、请分享设计计算器 Excel 表。
    • 此外、请与您的 OCP3 观察结果分享 LO、ISNS 的波形。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamini、

    BW 分压器的电阻如下:R Highside = 22kΩ、R Lowside = 5.1kΩ。
    对于 ISNS 引脚、RC 值如下:R = 1kΩ、C = 100pF。

    我使用了之前使用的建议值、而不是使用元件计算工具。

    下面、我仅附加 2.5A 负载下的 ISNS 波形:

    • 案例 1:BW R High = 22kΩ/ R Low = 5.6kΩ/ C = 10pF/负载 2.5A

    • 案例 2:BW R 高电平= 22kΩ/ R 低电平= 5.1kΩ/ C = 30pF /负载 2.5A

    谢谢你。

    此致、
    Donghyun Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Donghyun Kim,

    可以观察到、BW Rupper =22K Ω、BW Rlower=5.1k Ω、不属于任何 BW 选项。 请使用设计计算器 Excel 工作表进行相应的更改。

      

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamini

    为了增强我们设计中的抗噪性能、  为了提高 BW OVP 电平(即降低施加到 5.6kΩ 引脚的电压)、我们将下 BW 电阻器从 BW 降低到 5.1kΩ。
    目前、我们很难修改设计。
    您能否帮助我们了解 iSNS 引脚上的 OCP3 电平增加的原因?

    感谢您的支持。

    此致、
    Donghyun Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Donghyun Kim,

    我目前没有看到 BW 电阻影响 OCP3 电平的原因。 您能告诉我们如何测量 OCP3 电平吗?

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yamini。

    根据我的理解、启用 HSON 时的 ISNS 会通过多路复用器、然后计算其平均值并与 OCP3 电平进行比较。 然而、虽然我目前没有相关波形、但我已确认 OCP3 电平已从 2.6A 增加到 3.6A。 您能否提供有关此变更的任何信息?

    此致、
    Donghyun Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Donghyun Kim,

    我会回到您的身边。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Donghyun Kim,

    感谢您的耐心。

    理想情况下、BW 引脚上的更改不会影响 OCP3 电平。  

    如果没有适当的波形或信息、我们就无法给出 OCP3 电平增量的原因。

    此致、

    亚米尼。