This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ25601 可&'关断后为 BQ40Z50 电池组充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546060/bq40z50-r2-bq25601-can-t-charge-bq40z50-pack-after-shutdown

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ25601

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将 BQ25601 与包含 BQ40Z50 的电池组搭配使用。 当电池包进入 SHUTDOWN 模式(由于放电)时、BQ25601 无法开始充电。

但是、如果我们设置   BQ25601 EN_TERM = 0 并将预充电电流减小到 60mA、则开始充电。

为什么会发生这种情况?
将 BQ25601 与基于 BQ40Z50 的电池组一起使用时、是否需要任何已知限制或特殊配置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您的系统不应有任何特殊配置。 您仍需要检查电量计参数是否根据您的系统进行了设置。 我认为这可能发生的一个原因是、电量监测计在连接充电器时未唤醒。 仅当 PACK 引脚上的电压高于电量监测计中设置的阈值时、电量监测计才会从关断状态唤醒。 当无法进行充电器时、您是否知道 PACK 引脚上的电压是否接近系统中的电量监测计?  默认情况下、该电压设置为 3000mV。  

    充电器数据表中似乎表明预充电尝试强制电流而不是电压、那么在预充电电流较高的情况下、系统的 PACK 引脚上的压降会更高。