This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:优化的占空比

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547643/bq25820-optimized-duty-cycle

器件型号:BQ25820


工具/软件:

您好、

我想验证/确认直流/直流占空比

我们的案例:

-锂离子电池组, 5S 或 6S * PCBA 将在这两个电池组选项之间进行修改,需要最小的 BOM 更改,意味着仅 FB 电阻器

-充电级别 — 30W 至 70W

-外部 VDC 输入电源 — 36VDC(其他要求需要)

计算得出的直流/直流充电器 D.C 在 5S 选项中为 50%、在 6S 选项中为 60%、

您的意见是什么?

BR

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    根据我的计算、5s 的最大占空比应该为 60%、6s 的最大占空比应该为 70%。 该计算的目的是什么? 如果用于选择电感器/MOSFET、我建议在计算中使用 50%、此时噪声最大。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我可以通过设计外部 VDC 输入电平来控制、这意味着要以此来控制直流/直流占空比、我想知道 BQ25820 在为充电电流高达 4A 的 5 节或 6 节电池充电时要设计的占空比要实现最佳 EMC 结果和效率结果

    BR

    Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharchar、

    [引用 userid=“529180" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547643/bq25820-optimized-duty-cycle/5958261 ]我可以通过设计来控制外部 VDC 输入电平、这意味着要以此来控制直流/直流转换器占空比、我想知道 BQ25820 在充电电流高达 4A 的 5 节或 6 节电池中实现最佳 EMC 结果和效率结果需要设计的占空比[/报价]

    我现在明白了。 我建议占空比为 60-80%。

    此致、

    基督教。