This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3902:输出电压调整不正确

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549803/uc3902-incorrect-output-voltage-adjustment

部件号:UC3902


工具/软件:

当 SHARE+(PIN7) 处于浮动状态时、输出电压调整不正确。

测试发现这是由噪声引起的。

可以使用哪些方法来改进它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    不要生气,但我的第一个倾向是防止噪音影响 share+ pin 或 net。 通过消除噪声源或修改 PCB 布局来消除噪声注入路径。   
    我知道说起来容易做起来难、但这里的任何降低都会使额外的缓解措施更有效、并且对正常运行的影响更小。

    我以前没有使用过该控制器、但根据数据表和应用手册 ( https://www.ti.com/lit/an/slua128a/slua128a.pdf?ts = 1754412940163&ref_url=https ://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F) 中的内容、可以通过在引脚 7 与引脚 6(共享-)之间添加电容器来降低引脚 7 中的噪声、显然高达~10nF。  我建议从尽可能低的水平开始并增加、直到噪音的影响不再是问题。  

    或者、或者与电容器一起、或许引脚 7 到引脚 6 之间的电阻可能有所帮助。  从 1Megohm 开始降低噪声、直到噪声问题消失。
    应用手册表明、每个负载共享模块代表主模块大约 10kR 的负载。  因此、这可视为并联 R 值的下限。  

    此致、
    Ulrich