This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648EVM:LM3648EVM GUI

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3648EVM, LM3644, LM3648

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549117/lm3648evm-lm3648evm-gui

器件型号:LM3648EVM
主题中讨论的其他器件: LM3644LM3648

工具/软件:

你好

我购买了 LM3648EVM 电路板、想要获得帮助、以便查找用于此硬件的 GUI。

谢谢!

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我检查和更新你以后…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请尝试以下 GUI 程序

    https://www.ti.com/tool/download/SNVC175

    LM3648 将 LED1 和 LED2 组合为一个 LED 输出、而 LM3644 有两个 LED 输出、具有相同的寄存器地址和设置数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Andy

    是否也有 Linux 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我们没有 Linux 版本的 GUI。