This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:您可以推荐一些用于 LFP 电池充电(多节串联电芯)的充电器 IC 吗?

Guru**** 2525050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ25730, BQ25798, BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549271/bq25730-could-you-please-recommend-some-charger-ics-for-lfp-battery-charging-multiple-cells-in-series

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:BQ25720BQ25798BQ24630

工具/软件:

您好、  

我在寻找一款能够为 LFP(磷酸铁锂)电池充电/管理多节串联 (2 至 4) 电芯的充电器 IC、通过在 TI 在线目录中搜索、找到了一些产品 BQ25730、BQ25720、BQ25798 和 BQ24630。 但当我阅读这些充电器的数据表时、上面都不是用于 LFP 的专用充电器 IC。  在应用手册“sluaar1 LiFePO4 设计注意事项“中、提到 LFP 和锂离子/Lipo 的充电曲线略有不同。  

我想知道 TI 是否有任何专用于 LFP 的多节电芯充电器 IC 或上述 IC 可以很好地用于为 LFP 充电、同时将充电电压定义为 LFP 兼容值。

请提供建议。  

谢谢。

Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    BQ25720 是一款与 其他充电器 IC 相同的多化合物充电器。  它允许用户通过一个寄存器来设置最大充电电压。 它确实需要主机控制器发出命令来自定义充电曲线。  

    希望这有所帮助。  

    此致、

    Tiger