This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:空载条件下的 VIN 电流

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548667/tps53319-vin-current-at-no-load

器件型号:TPS53319


工具/软件:

您好:

我的客户在以下条件下在其电路板上测得的 VIN 电流、结果为~66mA。
他们想知道该 66mA 是否合理。 TI 能否从设计的角度展示其条件下的典型 VIN 电流或 TI 实验室测试值?

MODE = FCCM
VIN= 12v
VOUT=5V、空载 (Iout=0A)
fSW = 800kHz


此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野和彦  

    他们想知道此 66mA 是否合理。

    考虑到它们在强制连续导通模式 (FCCM) 下以 800kHz 的开关频率运行、输入电流的 66mA 并不是不合理的。

    该电流的大部分是每个开关周期用于导通和关断 MOSFET 的功率、同时可以降低 MOSFET 转换的开关损耗以及流经电感器和 MOSFET 的纹波电流的导通损耗。

    通过在轻负载条件下以不连续的“自动跳跃“模式运行、这些电流可以显著降低此输入电流。  这会降低轻负载时的开关频率、并在空载时提供≈μ A 1mA 的平均输入电流。