This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50 tWAKE 测试条件

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545625/bq40z50-r2-bq40z50-twake-test-conditions

器件型号:BQ40Z50-R2


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

请告诉我 tWAKE 的 测试条件。

如何确认测试条件:250,500,1000 和 512?

谢谢!

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    有人能帮助回答这个问题吗?

    请帮助确认

    谢谢!

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    这些硬件规格很可能至少在仿真上得到了验证。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    很抱歉,我不是很确定。

    它是从系统端进行控制和测试吗?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    AFE 看门狗是硬件上的内部计时器。 看门狗有自己的硬件寄存器、固件会不断检查和使用这些寄存器。 我找不到有关它测试的确切内容的文档、但可以通过 SMBus 通信对其进行检查、只是等待看门狗被触发

    -米格尔