This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:审查申请–LM5145-Q1 原理图

Guru**** 2461770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547308/lm5145-q1-request-for-review-lm5145-q1-schematic

器件型号:LM5145-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

请您通过查看所附内容来支持我 LM5145-Q1 您是否尽早试用了原理图? 如果您提出任何有助于提高设计性能或可靠性的改进建议、我将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、

Ajnas C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajnas:  
    您的原理图看起来正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajnas:

    低侧 FET 的 Rdson 过低、因此电容非常高。 Qg、Qoss、尤其是 Qrr 非常庞大。 对于 8A、使用更高的 Rdson。  请考虑使用 Fsw = 300kHz 来优化效率与尺寸之间的权衡。

    SYNCIN 上有一个 20k 内部下拉电阻、因此使用 20k 上拉它会在引脚上放置 VCC /2。 您可能还需要添加输入滤波器阻尼。 发送完整的快速入门文件、以便我可以查看元件损耗、补偿等

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢重放、我是否也可以将高侧 FET 用于低侧? 您能否建议 SYNCIN 上拉电阻值?  

    此外、对于 输入滤波器阻尼电路、请提供任何参考或建议?

    LM5145_quickstart calculator_A5.xlsm

    如果需要进行任何修改、请告知我们、如果需要其他详细信息、请告知我。 正在寻找您的响应。

    此致、

    Ajnas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我已根据您的反馈 (Fsw=300kHz) 修改了原理图。 请查看并分享评论。

    此外,还随附了快速入门计算器 — LM5145_quickstart calculator_A5.xlsm。 请尽早提供反馈。

    此致、

    Ajnas C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajnas:

    我在您的输入上看不到滤波器。 正如 Tim 所说、我也建议您在输入中添加阻尼滤波器。 如果您不关心 EMI、则可以通过。 这里是完成的 EVM 测试。 希望这能为您提供帮助。 此外、我无法下载您的快速入门计算器。 如果您能以不同的方式上传、我就不会这样做。 e2e.ti.com/.../snvu545a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    添加了阻尼滤波器、请查看相同内容。

     

    请查看 下面的快速入门计算器链接、

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OrCOaRJciEB88MOtHW-ugSJ3xZ8TIs7Z/edit?usp=sharing&ouid=106053338225852318063&rtpof=true&sd=true

    此致、

    Ajnas C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajnas:  
    这是我的计算器,我试图按照你上传的计算器. 我仍然无法下载它,但我可以看到你在做什么。  e2e.ti.com/.../1212.LM5145_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsm

    您的原理图看起来不错、但我认为您需要像下面的那样调整电感器的位置

    如果您需要更多帮助、请告诉我。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tony 的反馈。 我将根据您的反馈修改原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题