This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:源代码

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549588/bq25622-source-code

器件型号:BQ25622
《BQ27427 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

我们 在定制板中使用 BQ25622 和 BQ27427。 我们需要这些源代码文件。 我们在电路板中使用了 2000mA 电池

此致

Vivek Plawat

director@slimiot.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    BQ25622 的示例 Linux 驱动程序代码已发送到您提供的电子邮件地址。  

    此致、

    Garrett