This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672EVM:电流消耗问题

Guru**** 2462590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672EVM, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535817/bq25672evm-current-consumption-issue

器件型号:BQ25672EVM
第 BQ25798 主题中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在测试此  BQ25672EVM 套件:

我已将 4V 电池连接到电池输入端、我有一个太阳能电池板连接到 VIN2。 所有寄存器都是默认寄存器。

当来自太阳能电池板的电压>3.6V 时、充电会按预期开始、但

当太阳能电池板的电压介于 2.5V 和 3.6V 之间时、电池提供的电流约为 400uA。 我怎么会这样呢 20uA

当太阳能电池板电压低于 2.5V 时、 电池的电流约为 20uA 。  

 

编辑了:低电流为 20uA、而不是 2uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    对于您的测试设置、您是否将另一个源连接到 VIN1 或 SYS 上有负载? 当太阳能电池板的电压降至 2.5V 至 3.6V 之间时、ACFET2-RBFET2 是否关闭?

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    感谢您的答复!

    未连接其他源。  

    我之前发布的一项更正:我读取的低电流值错误、结果为 20uA(而不是 2uA)

    下面是一些有关用作太阳能电池板的电源的新数据

    太阳能电池板电压下降时
    VIN2 电压 BAT 电流 ACFET2-RBFET2 充电
    3.6V –9mA 亮起 是的
    3.5V 470uA 亮起
    3.4V 470uA 亮起
    3.3V 470uA 亮起
    3.2V 470uA 迷惑不解
    3.1V 470uA 迷惑不解
    ...
    2.5V 470uA 迷惑不解
    2.4V 20uA 迷惑不解

    当太阳能电池板电压升高时:
    VIN2 电压 BAT 电流 ACFET2-RBFET2 充电
    2.5V 20uA 迷惑不解
    2.6V 20uA 迷惑不解
    2.7V 470uA 迷惑不解
    ...
    3.4V 980uA 亮起
    3.5V 980uA 亮起
    3.6V –9mA 亮起 是的

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您提供 新信息。 我还有几个问题。

    1) 尝试移除 JP30 分流器以 禁用 EVM 上拉 LDO。 这是否会将 IQ 降低到数据表中的范围内?    

    2) 您能否确认 在电流过度消耗期间禁用 ADC?

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    很抱歉晚回答。

    感谢您的提问、以下是答案:

    1) 测量期间已移除 JP30。 连接 JP30 后、BAT 电流将按 2mA 增加

    2) 我可以通过将寄存器 0x2E 中的位 7 读取为 0 来确认 ADC 已禁用。 (由于寄存器 0x2E 中位 7 的默认值为 0、因此我将所有寄存器都设为默认值、并且默认值为 0) 通过启用 ADC、BAT 电流将增加至 980uA、直到 VIN2 电压高于 3.6V 且充电开始   

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您将 VSYSMIN 设置为多少? 听起来您的电池可能处于补充模式来 调节 VSYS。 如果尚未安装、请尝试将 VSYSMIN 设置为 2.5V 的最小值。  

    此致、

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    这个问题保持不变、VSYSMIN 设置为 2.5V、将其设置为 3.5V(默认值)

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    遗憾的是、当采用升压配置 (VBUS < VBAT) 时、此转换器(以及从中获得的引脚 2 BQ25798)会从电池拉取一些电流。  无法禁用该功能。  此外、输入电压接近或低于 IC UVLO、因此我们尚未在该区域进行表征运行。

    我建议添加一个输入开关、在电压低于 3.6V 时将电池板与充电器断开。 开关可以像 PMOS FET 一样简单、并且在源极到栅极之间具有大尺寸电阻分压器。

    此致、
    Jeff