This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:UCC28064A+UCC2566614 PFC 开/关 (TSET2TSET)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25661, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549613/ucc25661-ucc28064a-ucc256614-pfc-on-off-tset2tset

器件型号:UCC25661
主题:UCC28064A 中讨论的其他器件

工具/软件:

当 LLC 进入突发模式时、我是否可以使用 UCC2566614 到 UCC28064A 的 TSET 引脚的 TSET 引脚来禁用 PFC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    禁用 UCC28064A 的理想方法是将 VSENSE 引脚拉至 GND:

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不能将 TSET 连接到 TSET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您可以、但在这种情况下、IC 完全唤醒、并等待故障清除。 将 VSENSE 拉为低电平会使其进入低功耗状态。  

    希望这能回答您的问题