This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:高放电电流问题。

Guru**** 2537480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547446/bq40z50-problems-with-high-discharge-current

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

你好

我们正在为 INR-21700-P50B 设计一个串联的四芯 BMS。 我们的应用需要 25A 放电几秒钟。 通过对数字负载执行一些测试、我可以成功施加 23A 的放电、但当我将放电电电流增加到 25A 时、就好像 BQ40Z50-R5 由于某种原因切断了电源、我无法发现(出于测试目的,所有保护都被禁用)。

对于 23A 负载、电池连接器上的压降仅为 1.5V。 我将为 DSG 和 CHG 使用两个并联的 1.5mR MOSFET。

下面是示波器捕获的图像、其中紫色为 Vgate DSG、黄色为 Vpack。 从这里可以看到、在施加 25A 负载后、BQ40Z50-R5 会关断放电 MOSFET。

我还附上了施加不同电流并观察压降的测试图像、以确保电压下降不会超过必要值。 在该图中、您可以看到、当应用令人满意的放电时、当前线路会保持几秒钟、此时线路会波动、这是 25A 时的放电失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此附上日志文件:

    e2e.ti.com/.../tried_5F00_discharge_5F00_25A.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    登录 updatede2e.ti.com/.../0841.tried_5F00_discharge_5F00_25A.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 settinge2e.ti.com/.../3872.configuration.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢、我正在等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    我现在开始对此进行研究

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flaco、

     即使您禁用了这些保护、也只会禁用固件的保护、而不会禁用硬件。 硬件保护 (AOLD、ASCC、ASCD) 无法关闭、但您可以增大阈值以确保它们不会关闭器件。 阈值应位于器件的技术参考手册中。 您可以尝试将其设置为最大值。 这些是极其快速的硬件保护、其反应时间在几百微秒以内(如果不是更短)。   

    我查看了您的 gg 文件、我看到硬件保护设置为默认值:–19.42mV。 如果您的检测电阻是 1mΩ、则–19.42mV 将为–19.42A 以触发保护。

    此致、

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 解决方案。 这很可能是我的问题。 它有完美的意义。
    非常感谢。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我的位[RSNS]= 0、因此硬件保护将为 x0.5、AOLD 阈值= 0xF4、等于–19.42mV、我只应配置位[RSNS]= 1、因此我的过载保护将增加到–38.84mV。