请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ29209工具/软件:

您好、
关于 BQ29209、有一个简短的问题、数据表提到 OVP 为 4.30V、但 LiPos 通常为 4.2V。 这是否意味着 LiPos 由于端接电压较高而不能安全地与此电芯平衡器配合使用? 此外、如果我使用两个完全相同的 3.7V 电池组及其各自独立的内置 PCM 板(例如大多数现成的 EEMB 电池等)、那么即使端接电压为 4.3V、也可以提供足够的保护来用作 2S 吗? 最终目标是利用连接到 2 芯串联电池充电器的两节相同电池获得 7.4V 的标称输出电压(该电池本身不支持电芯均衡)。
希望得到任何指导!
此致、
Muhammad